This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:可能存在直流耦合输入?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046842/lmx2594-dc-coupled-input-possibility

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

尊敬的 TI 系列:  

我们计划在项目中使用 LMX2594。 但是、我们希望使用基准信号作为直流耦合。 我们认为、我们将放置在交流耦合中的电容器会产生相位不确定性。 因此、我们应将基准信号直接输入到 LMX2594 OSCin 端口。 我们是否会 将基准信号直接输入 为直流耦合?

提前感谢。

Gündüz μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gunduz,

    OSCin 引脚具有内部偏置电压、这就是我们需要交流耦合的原因。  

    您将使用什么 OSCin 频率? 您预计的相位不确定性是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的再次光临。  

    我们计划将30.72MHz 差分信号(LVPECL 或 LVDS)信号用于 OSCin。 我们将进行大约皮秒的特定延迟调整。 但是、电容器可能会导致相位不确定性、在我们看来、这种不确定性会 因 容差而因电容器而异。 因此、我们将无法进行特定的相位调整。 您对移除电容器有什么想法吗?   

    提前感谢。

    Gündüz μ A。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gozkul、

    让我向设计人员核实一下、直流耦合到这些信号格式是否可以接受、请保持关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gozkul、

    我只是知道 ,由于迪瓦里的原因,设计师们正在抽时间,我恐怕 本周可能没有答案。 我将在得到答案后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gündüz、

    LMX2594的 OSCin 输入期望的直流共模电平是多少?

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gozkul、

    很抱歉让你久等了、我得到了 OSCin 引脚信息、如下所示:

    这些引脚通过5kΩ Ω 电阻器偏置为1.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的再次光临。

    我们将对 LMX2594 OSCin 输入使用 LMK04832 1600mV LVPECL 输出。 因此、我们可以假设800mV 差分输出电压。   

    此致、

    Gündüz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您提供相关信息。 正如我们对 Ajeet 先生所说的、我们计划将 LMK04832时钟输出用于 LMX2594 OSCin 输入。 我们假设、这个1.65V 偏置电压会损坏 LMK04832时钟输出、除非我们使用直流块电容器。 您对此假设有何看法?

    此致、

    Gündüz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gündüz、

    LMK04832支持 多种输出格式、这些格式对于每种格式具有不同的共模电压。 如果接收器和发送器支持相同的信号格式、则可用于直流耦合。 否则、为了避免偏置不匹配或偏置电路负载过大、TI 建议通过交流耦合电容器将 LVPECL 输出连接到负载。 LMK04832和 LMX2594之间的接口也是如此、因为它们具有不同的偏置、建议保持直流阻断电容器。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet:

    感谢您的详细解释。 我们假设、我们必须为 LMX2594 OSCin 输入使用直流阻断电容器。  

    此致、

    Gündüz μ A。