This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:关于实际测试中的功耗和杂散

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045671/lmx2594evm-about-power-consumption-and-spurious-in-the-actual-test

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

大家好、团队、

我有关于 LMX2594EVM 的问题。

 寄存器设置与功耗之间的关系

数据表8.5.1说明了写入 R0之前必须等待10ms。 当我没有在写入 R1和 R0之间等待时间时、功耗降低了大约20mA。(425mA -> 405mA)这种行为是否应该发生? 如果是、是否支持 TICS Pro GUI?

 2.启用两个输出时产生杂散

当我同时启用两个输出 A 和 B 时、两个输出的杂散约为-30dBc、这比我启用任一输出时都非常高。 这些似乎是串扰杂散吗? 如果是、电路板是相关的、还是 IC 内部的?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    在 R1之后、写入 R0时、您似乎会延迟(等待10ms)。 但是、它应该写入所有寄存器直至 R0、然后在等待10ms 后重新写入 R0、这应该显示实际功耗并正确锁定器件。

    LMX2594 RFout A 和 B 具有-50dBc 的隔离、应处于该范围内。 串扰也可能取决于电路板布线、需要遵循数据表中提到的布局指南来减少布线之间的串扰。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    很抱歉耽误你的回答。 感谢您的建议、我们能够正确验证 EVM 的伪波性能。 我谨宣布本案结案。

    寄存器设置与功耗之间的关系

    已通过以下寄存器写入 序列验证稳定功耗。

    2.启用两个输出时产生杂散

    已确认杂散通常约为-50dBc、但串扰会使实际使用情况更糟。

    此致、

    梁太郎福井