主题中讨论的其他器件: LMX2594
大家好、团队、
我有关于 LMX2594EVM 的问题。
寄存器设置与功耗之间的关系
数据表8.5.1说明了写入 R0之前必须等待10ms。 当我没有在写入 R1和 R0之间等待时间时、功耗降低了大约20mA。(425mA -> 405mA)这种行为是否应该发生? 如果是、是否支持 TICS Pro GUI?
2.启用两个输出时产生杂散
当我同时启用两个输出 A 和 B 时、两个输出的杂散约为-30dBc、这比我启用任一输出时都非常高。 这些似乎是串扰杂散吗? 如果是、电路板是相关的、还是 IC 内部的?
此致、
梁太郎福井