This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:启动时间

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048648/cdce6214-q1-start-up-time

器件型号:CDCE6214-Q1

您好!

我的客户有问题。

*1.  在降压模式下、CDCE6214-Q1通过旁路输入时钟输出 OUT0。  请告诉我们从加电到输出时钟的最大时间。

*2. 数据表中有"启动时间"参数。  这是从上电到输出 OUT1-OUT4到 PLL 的时钟。  正确吗?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我认为通过旁路输出没有任何启动时间。 一旦时钟在输入端可用、它应该立即在旁路输出端可用。

    是的、数据表中的启动时间讨论的是基于 PLL 的输出。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的支持。

    尽管我了解"加电和输入时钟后、OUT0立即输出"旁路输出时钟"、但我有一个客户提出的问题。   "从上电到 OUT0引脚上输出的最大时间" 是否为微秒级(<1ms)?   他的要求是在大约2毫秒内输出时钟。  此器件能否支持该器件?   请为我们提供支持。  

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    是的、只要基准有效、那么我就不会在1ms 内看到在 OUT0上绕过时钟的问题。 只有几 ns 的传播延迟。

    此致、
    Hao