Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE6214-Q1 您好!
我的客户有问题。
*1. 在降压模式下、CDCE6214-Q1通过旁路输入时钟输出 OUT0。 请告诉我们从加电到输出时钟的最大时间。
*2. 数据表中有"启动时间"参数。 这是从上电到输出 OUT1-OUT4到 PLL 的时钟。 正确吗? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori