This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:发生器和抖动清除器模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048003/lmk03318-generator-and-jitter-cleaner-mode

器件型号:LMK03318

大家好、

我的客户在 开发单板评估时使用了多个 LMK03318。 DS 显示该器件具有两种模式:发生器模式和抖动消除器模式。 我想知道:
1.发生器模式是否抑制了输入时钟源的噪声?
2.如果在发生器模式下有噪声抑制效应,在这两种模式下是否有任何噪声抑制效应的定量数据?

非常感谢!

谢谢、此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    这两种模式都将抑制噪声、但仅限于不同的扩展。  

    简单地说、PLL 充当输入噪声的低通滤波器。 这两种模式仅在"低通滤波器"频带宽度方面有所不同。 抖动清除器模式通常小于1kHz,时钟发生器的典型值大于100kHz。

    需要根据输入时钟噪声曲线选择要使用的模式。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    [引用 userid="52808" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048003/lmk03318-generator-and-jitter-cleaner-mode/3879736 #3879736"]需要根据输入时钟噪声配置文件选择要使用的模式。[/quot]

    您能否具体告诉我在什么情况下使用发生器模式、在什么情况下使用抖动清除器模式?

    非常感谢!

    谢谢、此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    此博客文章提供了有关以下内容的良好见解: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/can-a-clock-generator-act-as-a-jitter-cleaner

    此致、

    Julian