请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03318 大家好、
我的客户在 开发单板评估时使用了多个 LMK03318。 DS 显示该器件具有两种模式:发生器模式和抖动消除器模式。 我想知道:
1.发生器模式是否抑制了输入时钟源的噪声?
2.如果在发生器模式下有噪声抑制效应,在这两种模式下是否有任何噪声抑制效应的定量数据?

非常感谢!
谢谢、此致、
Wendy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Julian:
[引用 userid="52808" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048003/lmk03318-generator-and-jitter-cleaner-mode/3879736 #3879736"]需要根据输入时钟噪声配置文件选择要使用的模式。[/quot]您能否具体告诉我在什么情况下使用发生器模式、在什么情况下使用抖动清除器模式?
非常感谢!
谢谢、此致、
Wendy
您好 Wendy、
此博客文章提供了有关以下内容的良好见解: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/can-a-clock-generator-act-as-a-jitter-cleaner
此致、
Julian