Other Parts Discussed in Thread: BQ32000
大家好、团队成员
客户在使用 BQ32000时遇到一些问题。
他们尝试测量 OSCO 引脚波形以确认振荡器工作正常。
但是、在 OSCO 引脚中捕获了频率为50Hz 低失真波形的正弦波以下。
原理图和 OSCO 波形如下面所示。 如果我们放大50Hz 波形、则仍然是32kHz 正弦波、器件功能良好。
探针为10pF、输入阻抗为10Mohm。
我的问题:
- 我们能否直接使用探针测量波形?
- 我发现一个线程说我们不需要外部负载电容。 如果我们添加了什么潜在风险? 我尝试移除这些电容器、但50Hz 失真仍然存在。
- OSCO 波形的示例。 是否有任何建议的方法来验证器件是否正常工作? 客户这样做的原因是为了证明电路正常工作而进行的某种验证测试。