This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:BQ32000振荡器引脚异常波形

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048428/bq32000-bq32000-oscillator-pin-abnormal-waveform

器件型号:BQ32000

大家好、团队成员

客户在使用 BQ32000时遇到一些问题。

他们尝试测量 OSCO 引脚波形以确认振荡器工作正常。

但是、在 OSCO 引脚中捕获了频率为50Hz 低失真波形的正弦波以下。

原理图和 OSCO 波形如下面所示。 如果我们放大50Hz 波形、则仍然是32kHz 正弦波、器件功能良好。

探针为10pF、输入阻抗为10Mohm。

我的问题:

  1.  我们能否直接使用探针测量波形?  
  2. 我发现一个线程说我们不需要外部负载电容。 如果我们添加了什么潜在风险? 我尝试移除这些电容器、但50Hz 失真仍然存在。
  3. OSCO 波形的示例。 是否有任何建议的方法来验证器件是否正常工作? 客户这样做的原因是为了证明电路正常工作而进行的某种验证测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常紧急的情况、您能帮您花些时间看看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    我不建议探测路径来观察晶体振荡器性能。 晶体非常依赖于负载电容、以提供适当的振荡频率、通过引入探针、您可以增加额外的电容以及通过不同路径反射的可能性。

    其次、如数据表所述、晶体应尽可能靠近器件放置、以避免电路板/金属迹线产生任何杂散电容。

    此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    BQ32000是否有任何建议的测试计划来验证它是否正常工作? 之所以要这样做,是因为他们希望找到一种监控其运行的方法。

    其次、我注意到 BQ32000不需要外部负载电容、但客户在其设计中增加了22uF。

    此类连接是否存在潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局部分也不建议这样做、因此最好不要使用负载电容器。

    他们是否不打算读出实时时钟功能(天、时间等)? 这不是验证功能的最佳途径吗?

    此致、

    Amin