This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:100MHz 至10MHz 分频器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2595EVM, LMK00304EVM, CDCE6214-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048221/lmx2595-100-mhz-to-10-mhz-divider

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMK00304EVMCDCE6214-Q1EVM

大家好、

我正在尝试将 LMX2595与需要10MHz 参考信号的 USRP 同步。 是否有办法让 TICS Pro 生成 LMX2595可以运行的10MHz 信号?
或者、如果您有另一个解决方案、其中您有一个 EVM 100MHz 至10MHz 分频板。 需要一种方法从 TICS Pro 板生成的100MHz 生成10MHz 信号。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是说您需要一些东西来生成10MHz 时钟吗?

    如果您有 Reference PRO 板和 LMX2595EVM、则可以使用它们来生成10MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我希望参考板生成10MHz 并作为2595和 USRP 的参考输入。 我想尝试将10MHz 作为2595和 USRP 的通用基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Reference PRO 板不支持10MHz 输出。 它可以支持以下频率。

    如果您可以接受25MHz 时钟、则可以使用 LMK00304EVM、您可以获得四个25MHz 输出时钟。

    否则、您必须使用时钟发生器 EVM、例如 CDCE6214-Q1EVM、以生成10MHz 时钟。