This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828的3线模式 SPI 配置

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1047132/lmk04828-3-wire-mode-spi-config-for-lmk04828

器件型号:LMK04828

大家好、

我想基于三线模式 SPI 配置 LMK04828、但有问题。

我使用三态栅极(Vivado 中的 IOBUF)(图1、2)作为开关来更改 SDIO 的方向、并将"en_n_2"设置为控制信号。

由于在 LMK04828数据表中、SPI 信号 长度为24位 、最后8位是我需要的配置数据(图3)、我选择 一个合适的时间点 来上升'en_n_2'信号以 将 SDIO 更改为输入、以便可以从 LMK04828回读(图4)。

我没有获得正确的回读数据、因此我尝试更改将会如我所说上升'en_n_2' siganl 的时间点、但也无法获得正确的回读(图4)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan Li、您好!

    我已通知专家,并将很快就此作出答复。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    谢谢、我已经解决了我认为的问题。

    我的 PCB 设计没有上拉电阻器、但我将 SDIO 回读设置为开漏模式、因此我将 回读类型更改为 推挽、 然后它就可以工作了!!!

    此致、

    非