Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 大家好、
我想基于三线模式 SPI 配置 LMK04828、但有问题。
我使用三态栅极(Vivado 中的 IOBUF)(图1、2)作为开关来更改 SDIO 的方向、并将"en_n_2"设置为控制信号。
由于在 LMK04828数据表中、SPI 信号 长度为24位 、最后8位是我需要的配置数据(图3)、我选择 一个合适的时间点 来上升'en_n_2'信号以 将 SDIO 更改为输入、以便可以从 LMK04828回读(图4)。
我没有获得正确的回读数据、因此我尝试更改将会如我所说上升'en_n_2' siganl 的时间点、但也无法获得正确的回读(图4)。