This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK05318BEVM, LMK05318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044068/lmk05318b-lmk05318b

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件:、 LMK05318

大家好、团队、

请帮我解决 LMK05318B 的问题吗?

我们打算使用该电路来清除在超长传输结束时恢复的10MHz 的噪声时钟信号。 具有模拟 PLL 和 BAW VCO 的电路应该是非常好的解决方案、如应用报告 SNAA326中所述。

为了进行评估、我有一个 LMK05318BEVM 板、它具有 TICS Pro 固件 v1.7.2.0

 

通过 GUI:

DPLL 被禁用、以便仅使用 AnalogPLL 1。

XO 设置为10MHz、单端接口、我将10MHz 0dBm 信号连接到 XO 连接器。

在设置输出频率计划中、输出设置为10MHz、我 可以在所有激活的输出上看到10MHz 信号。

在以下配置中,在 XO 输入信号丢失后,Status0 LED 将被打开和关闭,但我找不到任何解决方案来指示使用 status1 LED 检测到的 PLL1锁定

我尝试 更改原始寄存器,但没有成功。

 

当 I CUT XO 上的10MHz 信号时、0xD 寄存器中的位2 (LOL_PLL1) ET 4 (LOS_FDET_XO)将变为1、但状态1保持为1时没有任何变化

 

当我更改连接到 XO 的发生器的频率时,这些位保持高电平,这应该表明 PLL1保持锁定,无论 XO 连接器上施加的频率是多少?

 

请注意、在所有配置中、信号会保持存在、并在激活的输出上稳定在10MHz

 

非常感谢您的帮助

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    您能否将配置保存为 TCS 文件并将其提供给我? 收到后、我将对其进行审核、并就可能出现的问题向您提供反馈。

    要将配置保存为 TCS 文件、请导航至 TICS Pro 顶部的工具栏、然后选择 文件->保存(如下所示)。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的起亚:

    请找到项目的 TCS 文件

    e2e.ti.com/.../Essais-LMK05318B.tcs

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    为了使 STATUS1 LED 反映 PLL 锁定、您必须使用名为 PLL1数字锁定检测(DLD)的设置 (如下图所示)。 这是观察锁定状态的正确设置。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    我认为 DLD 将对应于数字 PLL、而我仅使用 APLL。

    我将在下周一离开办公室、我将在我回来时进行测试。 我看到将随时了解情况。

    非常感谢您的帮助

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的回答。 当我在状态1上设置 PLL1数字锁定检测(DLD)时、当信号施加到 XO 输入端时、引脚变为高电平。

    但是 ,当我更改施加在 XO 输入上的信号频率时, 该引脚会保持高电平,而 PLL 应该解锁?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    更改频率后、能否执行软复位芯片、然后再次检查状态1?

    如果可能、您能否尝试完全关闭 XO 输入并查看其是否清除状态1状态?

    请告诉我这些工作中是否有一项。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    在所有情况下、STATUS1保持高电平、这将表示 PLL 已锁定、而我可以使用示波器和频谱分析仪清楚地看到 PLL 已解锁。

    当我关闭 XO 输入时、状态保持为高电平。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    您当前是否在 TICS Pro 上使用 LMK05318配置文件或 LMK05318B 配置文件?

    您是否还可以尝试将  PLL1数字锁定检测(DLD)设置 为状态0、看看这是否可以解决此问题? 当我在我们的实验中测试您的配置时、我在  状态0上具有 PLL1数字锁定检测(DLD)、它对我来说工作正常。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚,k

    我使用 LMK05318B 配置文件、GUI 的顶行上会显示此配置文件。

    我将尝试移至 status0、但我现在已离开办公室。 我想我已经尝试过这种方法、但我会再次尝试、并随时向您通报结果。

    我看了评估板图、可以看到 STATUS1线路连接到 LED、也连接到 UA2GPIO11。 U2是否有可能在 Status1级别上强制线路?

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    是的、请尝试 status0、并告诉我这是否解决了问题。

    U2AGPIO11连接到 MSP430的 P5.0/A8/VREF+/VeREF+引脚。 该引脚用作 ADC 的基准电压输出、ADC 的外部基准电压输入或 ADC 的模拟输入 A8。 在 EVM 情况下、该引脚用作输入、因此不应影响 STATUS1电平。

    另外、为了确保您使用的是 LMK05318BEVM 还是 LMK05318EVM? 两个器件的引脚/跳线/开关设置不同。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    是的、请尝试 status0、并告诉我这是否解决了问题。

    U2AGPIO11连接到 MSP430的 P5.0/A8/VREF+/VeREF+引脚。 该引脚用作 ADC 的基准电压输出、ADC 的外部基准电压输入或 ADC 的模拟输入 A8。 在 EVM 情况下、该引脚用作输入、因此不应影响 STATUS1电平。

    另外、为了确保您使用的是 LMK05318BEVM 还是 LMK05318EVM? 两个器件的引脚/跳线/开关设置不同。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,起亚

     我确认电路板是 LMK05318BEVM。

    当我使用 Status0时、它看起来运行良好。 我不知道原因、但主要原因是我可以使用其中一个状态输出来实时检查 XO 上的锁定状态和信号是否存在。

    非常感谢您的帮助。

    此致

    Christian