Other Parts Discussed in Thread: LMK05028
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05028 您好!
我们目前正在使用 LMK05028通过1Hz (GPS PPS)生成具有20MHz TCXO 和48MHz XO 的3环路模式122.88MHz。
我们在获取 ref0进行验证时遇到问题。
我测量了 PPS 和 STAT0输出(使用 REF0监控器 div out div x 2)。 它永远不会稳定、ref0验证不稳定。
(PS:如果我启用1PPS 抖动阈值、ref0根本不会验证)。
请帮帮我。
非常感谢。