This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:PPS 验证计时器问题

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1046039/lmk05028-pps-validation-timer-issue

器件型号:LMK05028

您好!

我们目前正在使用 LMK05028通过1Hz (GPS PPS)生成具有20MHz TCXO 和48MHz XO 的3环路模式122.88MHz。
我们在获取 ref0进行验证时遇到问题。

我测量了 PPS 和 STAT0输出(使用 REF0监控器 div out div x 2)。 它永远不会稳定、ref0验证不稳定。

(PS:如果我启用1PPS 抖动阈值、ref0根本不会验证)。


请帮帮我。

非常感谢。

西里尔。
请查找随附的配置 file.e2e.ti.com/.../6330.config.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyril、

    我假设这是在您制作的电路板与 EVM 上。  您能否共享原理图?

    因此、看起来您的2分频信号产生的转换比预期的要多。  我想知道1Hz 信号上是否有额外的噪声会触发比应有的更多的转换。

    您能试试
     1) 1)开启50 Ω 终端。  这可能会减少一些反射/噪声。
     2) 2)是否可以对输入进行低通滤波?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我发现根本原因、在 PPS 输入上切换到50%占空比可解决验证问题。
    PLL 现在稳定锁定、只需在频率和锁相阈值方面做一些更多的工作。

    祝你度过美好的一天!