您好、德州仪器、
我希望使 LMX2492和外部 VCO、 MAOC-009265-TR0500 (LMX2492evm 上的 VCO)或市场上的大多数 VCO 具有12V Vtune、但 LMX2492的 CPout 为5V。 因此、我需要一个有源环路滤波器。
我使用的是 llatinum Sim、有3个有源滤波器:A 型、B 型、C 型
1. A 型和 B 型:没有 AmpGain 选项, 是否可以使用 A 型或 B 型来控制12V VTune VCO?
我尝试使用此原理图、但它不起作用、Cpout 连接 LMX2492上的 CPout、VTune 连接 VCO 的 VTune
2、我还尝试了安培增益为3的 C 型(5V CPout x 3 = 15V VTune)、它无法再次工作、您能为我提供帮助吗?
下面是我的原理图:
我的错在哪里?
谢谢!
此致、
Ngandv