This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:控制高电压 VTune VCO

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044631/lmx2492-control-high-voltage-vtune-vco

器件型号:LMX2492

您好、德州仪器、

我希望使 LMX2492和外部 VCO、 MAOC-009265-TR0500 (LMX2492evm 上的 VCO)或市场上的大多数 VCO 具有12V Vtune、但 LMX2492的 CPout 为5V。 因此、我需要一个有源环路滤波器。

我使用的是 llatinum Sim、有3个有源滤波器:A 型、B 型、C 型

1. A 型和 B 型:没有 AmpGain 选项, 是否可以使用 A 型或 B 型来控制12V VTune VCO?  

我尝试使用此原理图、但它不起作用、Cpout 连接 LMX2492上的 CPout、VTune 连接 VCO 的 VTune

2、我还尝试了安培增益为3的 C 型(5V CPout x 3 = 15V VTune)、它无法再次工作、您能为我提供帮助吗?

下面是我的原理图:

我的错在哪里?

谢谢!

此致、

Ngandv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ngandv、

    类型 B 是反相放大器、您是否更改了寄存器 CPPOL = 0x1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    1.我更改了 CPPOL、它仍然不工作。 我可以将类型 B 用于12V VTune VCO 吗?

    2.如果 B 型正常、如何计算运算放大器的直流增益?

    3.另一个问题如何?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ngandv、

    12V、15V 或30V 是运算放大器的电源电压、这将影响 VTune 电压、但与环路滤波器类型无关。  

    您说不工作、那么 VTune 电压是多少?

    您的 B 型原理图很好、这是我喜欢的有源滤波器架构、我们在 EVM 中使用相同的有源滤波器类型。  但是、我认为我们应该在引脚3放置一个分流电容器、以消除任何交流信号。 B 型中的增益为-1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    无源滤波器工作正常、最大 CPout 为5V、VCO 的 Vtune 上不能设为12V。  

    示例: MAOC-009265是 LMX2492evm 上的 VCO、CPout 上的最大电压为5V、您无法获得11GHz 输出、因此您需要有源滤波器。

    B 型有源滤波器的增益为-1、因此您无法在 VTune 上生成12V 电压。 那么您无法获得11GHz 的输出,对吧?

    只有 C 型有源滤波器可以使 VTune 上的电压为12V,因为 C 型有|Gain DC|>1?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ngandv、

    CPout 无法生成高于5V 的 Vtune、但有源滤波器可以生成、即使其增益是单位增益也是如此。 C 类的问题是、除了 VTune 放大之外、它还会放大运算放大器噪声。 这就是 B 类器件更受欢迎的原因。  

    下面是一个简单的仿真、输出将围绕运算放大器的电源电压摆动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    B 型可能很好。

    您的仿真:输出电压从11.968V 到11.978V、输入(Vs)如何显示?

    实际上、如果 Vs = CPout (0V-5V)、TPv1可以达到12V?

    谢谢冯检基。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ngandv、

    下面的示例在100kHz 方波输入(蓝色波形)下具有更好的视觉效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回复。

    我在 Proteus 上模拟您的原理图。 当输入范围为2.3V 至2.7V 时、输出为12V 方波(0V-12V)、结果相同。

    嗯。 这不是我的目标、但我尝试一个真实的电路板。

    它正在工作、这很好。

    也许、sim 的输入是错误的、输入应该是电流源。

    非常感谢。

    此致