This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:杂散

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043587/lmx2594-spurious

器件型号:LMX2594

您好!

  我们已经使用 LMX2594制作了一个定制板、其原理图几乎与 EVM 完全相同(100MHz 参考为 VC-708-EDE-FNXN-100M000000)

使用 LDO  AP7361C-FGE-7在板上生成振荡器和 LMX2594的3.3V 电压。  

我们注意到两个问题:

1) 1)频率未100%锁定。 它会保持几百 Hz 的漂移。  

2) 2) 当我们将 LDO 电源(从4V 更改为5.5V)时、接近的杂散会不断改变频率和电平(不知道它们是否为 PFD 杂散)。  

我们使用 TI GUI 对板进行编程(并使用默认设置)

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20211011_5F00_144539.mp4

以下是单次捕获  

期待您的意见来解决问题。 感谢您的提前帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    频谱分析仪的范围为10MHz、我无法从视频中得知信号漂移了几百 Hz。 无论如何、我确信合成器已经锁定、因为如果它处于解锁状态、漂移将以 MHz 为单位。 如果您看到 xxxHz 漂移、这必须是基准时钟引起的。  

    在默认 EVM 配置下、FPD 为200MHz。 因此、FPD 杂散也将为200MHz。 此外、默认配置是整数通道、不会有小数杂散。  

    从第二幅图中可以看到、杂散频率大约为200kHz。 您能否使用示波器来确定电路中的噪声为200kHz 的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

         您对时钟漂移很了解。 我们有一个 XO  VC-708-EDE-FNXN-100M000000 (100MHz XO)。 随着电路板温度的变化、频率也发生了变化。 这可能可以通过使用适当的 XO (例如 TCXO 或 OCXO)或安装在不同电路板上的基准来解决。  

    然而、我无法理解寄生信号、它偏离了几十 KHz、并随 LDO 电源电压的变化而变化(为 LMX 馈送电压)。 此外、杂散不是静态的、而是保持波动(如视频中所示)。  

    期待您的意见、再次感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SM、

    您可以尝试使用外部电源吗?