您好!
我们已经使用 LMX2594制作了一个定制板、其原理图几乎与 EVM 完全相同(100MHz 参考为 VC-708-EDE-FNXN-100M000000)
使用 LDO AP7361C-FGE-7在板上生成振荡器和 LMX2594的3.3V 电压。
我们注意到两个问题:
1) 1)频率未100%锁定。 它会保持几百 Hz 的漂移。
2) 2) 当我们将 LDO 电源(从4V 更改为5.5V)时、接近的杂散会不断改变频率和电平(不知道它们是否为 PFD 杂散)。
我们使用 TI GUI 对板进行编程(并使用默认设置)
e2e.ti.com/.../VID_5F00_20211011_5F00_144539.mp4
以下是单次捕获

期待您的意见来解决问题。 感谢您的提前帮助、
此致、