This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:2594的参考设置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1043392/lmx2594-refence-setup-for-2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK00105

您好、您能为以下内容推荐参考化石零件号?

谢谢、此致、

Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    我们以前在 EVM 中使用 VC-708、您也可以找到类似的东西。  

    如果您讨论将参考时钟拆分为两个、则可以考虑使用 LMK00105等时钟缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回答。 恐怕是这样的设置。 由于  建议的时钟缓冲器 LMK00105、您需要不同的 osc freq。  

    根据我对数据表的理解、它需要10MHz-40MHz 晶体 OSC、当我在评估数据表中检查时、使用的 OSC 大约为52MHz。 我们是否可以使用相同 的器件或建议 OSC 的器件型号(考虑到上述设置)。

    谢谢、

    Siddharth Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    晶体是一种无源器件、需要一个振荡器来生成时钟。

    VC708是一款晶体振荡器、当为其供电时、它可生成时钟。  

    LMK00105具有可接受10MHz - 40MHz 晶体的内置振荡器。 LMK00105还支持高达200MHz 的时钟。 您的方框图正确。