Other Parts Discussed in Thread: LMK00105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:LMK00105
您好、您能为以下内容推荐参考化石零件号?

谢谢、此致、
Siddharth
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
感谢您的回答。 恐怕是这样的设置。 由于 建议的时钟缓冲器 LMK00105、您需要不同的 osc freq。

根据我对数据表的理解、它需要10MHz-40MHz 晶体 OSC、当我在评估数据表中检查时、使用的 OSC 大约为52MHz。 我们是否可以使用相同 的器件或建议 OSC 的器件型号(考虑到上述设置)。
谢谢、
Siddharth Shah