This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04808:LMK04808:PLL1在双环路模式下不锁定"complete&quot

Guru**** 1639560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135561/lmk04808-lmk04808-pll1-not-locking-completely-in-dual-loop-mode

器件型号:LMK04808

您好!
我们尝试使用 LMK04808双环路配置生成500MHz 信号。 但是、我们无法使 PLL1锁定(PLL2处于锁定状态)。
基准输入(CLKin1)是一个125MHz 时钟信号。 我们使用的 VCO 是来自 Abraacon 的200MHz VCXO:https://www.mouser.de/datasheet/2/3/ASG-P-35446.pdf

PLL1 PD 参数:

  • 频率:25MHz
  • 增益:100uA
  • 正极性

PLL1环路滤波器值:

  • C1:39nF
  • C2:1.8 μ F
  • R2:2.2k Ω

有关器件的完整配置、请参阅 TICS Pro 中的十六进制寄存器值: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/Dual_5F00_Loop_5F00_config.txt

我们检查了 PLL1 R 和 N 分频器输出频率、这似乎是可以的。
但是、PLL1 DLD 信号如下所示:

我们尝试使用 PD 参数、但这不会明显影响行为。

根据我们的理解、配置应该正常工作。 也许我们还错过了什么?
否则、我们怀疑所选的 VCXO 可能不适合该器件。

您能否帮助我们解决此问题或指明问题可能出在哪里? 如果需要更多信息、请告知我们。

提前感谢、致以最诚挚的问候!

奥莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olena、  
    从您共享的十六进制文件中、根据数据表、您似乎没有针对 PLL1和 PLL 2的正确 VCO 频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:
    感谢您的回答!
    奇怪的是、对我来说、配置如下所示:

    PLL1

    PLL2

    用户控件

    我再次导出这些值、以防:
    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/48/dual_5F00_loop_5F00_conf.txt

    因此、至少对于 PLL2、3000MHz 的 VCO 频率似乎是可以的?
    我很难在数据表中找到 PLL1的 VCO 频率范围,但是软件似乎没有“抱怨”所选频率...

    谢谢!

    奥莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olena、  
    我注意到、很多时候寄存器转储与.TCS 文件配置不匹配。  
    是的、PLL2 3MHz 的 VCO 频率在范围内。  
    该范围适用于两个 PLL。  

    此致、  

    维森特