Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208
主题中讨论的其他器件:LMK1D1208
大家好、团队、
我想请您提供电压电平、以防输出端接的电源电压为100欧姆
VDD VOUTP 或 VOUTN 高电平
3.3V?
2.5V ?
1.8V ?
谢谢、此致、
Hans
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hans、
该仿真显示了2.5/3.3V 模型的类似结果、峰间电压为3.75V。 您是否有关于 FPGA 内部电阻的任何信息、或者我可以在仿真中向负载添加任何其他信息? 我相信这将提供更准确的结果。 我同意、最好在硬件上进行测试。 我们的办公室中没有任何 LMK1D1208 EVM、但我下了订单、要求提供一些 EVM、我可以随时向您提供最新的测试结果。
此致、
Connor