This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1204:如果未终止、则输出电平

Guru**** 2534360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1D1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133097/lmk1d1204-output-level-if-not-terminated

器件型号:LMK1D1204
主题中讨论的其他器件:LMK1D1208

大家好、团队、

我想请您提供电压电平、以防输出端接的电源电压为100欧姆

VDD   VOUTP 或 VOUTN 高电平

3.3V?     

2.5V    ?

1.8V    ?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    我可以运行 IBIS 模型仿真来检查这一点、尽管将2.5V/3.3V 模式组合到一个模型中。  您是否有另一个器件或负载、或者您希望我在输出端进行测试? 如果我在无负载的情况下运行仿真、VOUT 本质上是轨到轨、如下图所示(Vdd = 1.8V)。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    那么、对于 Vdd = 2.5V 和3.3V、输出将上升到电源轨? 这一点非常重要 、因为缓冲器将连接到 FPGA、并且在 FPGA 初始化后设置端接。 因此、为了在加电期间不违反 FPGA 输入电平规格、我们需要对这些问题提供可靠的答案。 在硬件上进行了理想测试!

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    该仿真显示了2.5/3.3V 模型的类似结果、峰间电压为3.75V。 您是否有关于 FPGA 内部电阻的任何信息、或者我可以在仿真中向负载添加任何其他信息? 我相信这将提供更准确的结果。 我同意、最好在硬件上进行测试。 我们的办公室中没有任何 LMK1D1208 EVM、但我下了订单、要求提供一些 EVM、我可以随时向您提供最新的测试结果。  

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    您能否确认 Vdd=1.8V、2.5V 和3.3V 时、Vout 将被限制为3.75Vpp? 如果不是、我们确实需要等待测量。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    我与设计团队进行了核对、确认这是正确的。 LVDS 格式具有电流模式驱动器、因此如果没有负载电阻器、则输出电源轨输出。 每个输出的摆幅范围为~0.1V 至~1.8V (VDD = 1.8时为原始 VDD、2.5/3.3V 时为1.8V 稳压)。 如果您仍然需要我在 硬件中进行测试、请告诉我。  

    此致、  

    Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    感谢您的确认。 是否可以在数据表中添加参数"Vout High、Not Terminated (输出电压高、未终止)"、请参阅? 理想情况下是最大值还是至少典型值?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans