This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK 上的定制板外部噪声

Guru**** 2912780 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133709/lmk04828-custom-board-external-noise-on-lmk

主题中讨论的其他器件:LMK04828
  • 器件型号:LMK04828

您好 

继续上一个帖子、

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1126867/lmk04828-custom-board-lmk04828-phase-noise-level/4184248#4184248

我们观察  到100MHz VCXO (之前的部件号:515ACA100M000BAG)的相位噪声较差,因此我们用新部件:P/N: V7223T-100.0M 替换了它 

我们注意到新 VCXO 部件的相位噪声略有改善。

但是、我们观察新部件的2KHz 噪声、我们怀疑这是由使用的交流风扇 A2175-HBL.TC.GN 引起的 

在 LMK 输入端、即 VCXO 和 TCXO 上不存在2.6KHz 噪声。
可以在 LMK 输出和 DAC 输出端看到它。

我们没有注意到旧 VCXO 部件 :515ACA100M000BAG 存在2.6KHz 噪声 (即 LMK OUT 或 DAC O/P 处没有2.6KHz 噪声)。

新的 VCXO 相位噪声  

风扇开启时的 LMK 输出

风扇打开时的 DAC 输出

风扇关闭时的 DAC 输出

DAC 输出1G 相位噪声(无风扇)

 外部噪声似乎是从 LMK 中拾取的、

请建议我们如何抑制/删除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayan、

     在没有风扇开启的情况下、您是否还没有测量 LMK04828的性能?

    LMK04828/DAC 和风扇电源之间可能存在公共 GND、这会在风扇开启时增加噪声/杂散。 可能会隔离 GND/电源并查看性能。  

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 / e2e.ti.com/.../4798065

    上一个帖子中附加了在没有风扇的情况下测得的 LMK 性能。
    风扇由 交流电源供电。 LMK 通过数字电源供电。


    我们还使用另一个隔离式电源测试了性能、但我们仍然可以在 LMK 输出上看到噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、  

    如果没有启用 FAN、我无法看到任何 LMK 性能。

    我真的不知道杂散。 是否可以分享确切的测试设置方框图以了解该问题?

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已突出显示上述帖子中的图片、供您参考。

    再次连接到此处、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、以上是 DAC 输出、因为工作频率为1GHz。

    但是、对于风扇开/关条件、我看不到 LMK 输出处产生杂散的任何原因。 在之前、我可以详细了解风扇的位置、它是仅针对 LMK、DAC 还是从电路板中安装在电路板上。 您能否让我知道确切的设置以便更好地理解?

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    风扇未在电路板上。 它位于电路板外部。

    这是 FAN: www.mouser.in/.../A171151-TC.GN-1506915.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133709/lmk04828-custom-board-external-noise-on-lmk "]

    但是、我们观察新部件的2KHz 噪声、我们怀疑这是由使用的交流风扇 A2175-HBL.TC.GN 引起的 

    在 LMK 输入端、即 VCXO 和 TCXO 上不存在2.6KHz 噪声。
    可以在 LMK 输出和 DAC 输出端看到它。

    我们没有注意到旧 VCXO 部件 :515ACA100M000BAG 存在2.6KHz 噪声 (即 LMK OUT 或 DAC O/P 处没有2.6KHz 噪声)。

    [/报价]

    如果这是由于新的 VCXO 和风扇开/关条件导致的、我不确定 LMK04828如何处理它、因为杂散位于环路滤波器带宽内、并且使用旧 VCXO 时未观察到。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal