This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:多板 LMK CLKOUT 同步

Guru**** 2370370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization

器件型号:LMK04828

您好!

我们计划使用 LMK04828时钟合成器(主从方案)实现  RFSoC FPGA 多板同步。

  • 主 LMK 将在 CLKIN1上具有来自外部/板载 OCXO (可选)的100MHz 参考时钟。
  • 主 LMK 将处于 分配模式、并为从 LMK 生成5MHz 参考时钟。

  • 所有从 LMK 将在 CLKIN0处通过匹配的电缆接收来自主 LMK&的5MHz 参考时钟。
  • 所有从器件 LMK 都具有到 OSCIN 的160MHz VCXO 输入
  • 从器件 LMK 将生成160MHz DCLKOUT 和5MHz SYSREF、以遵循 ZDM 并处于双环路模式。
  • 所有4个从 LMK 输出时钟都需要同步和对齐以实现多时钟同步。

请验证以下方案并确认所有从 LMK 都将具有从上电到上电的确定性延迟。  

我们将共享配置文件。

e2e.ti.com/.../LMK-Multi-Clock-Synchronization-scheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的时钟树架构看起来不错、您应该在嵌套循环双 PLL 0延迟模式下使用次级(从器件) LMKs、 以实现同步时钟输出。

    有一个 有关多时钟同步的应用手册、可帮助您了解0延迟模式同步的条件。

    我建议在您的架构中也有一个额外的同步选项(0延迟模式除外)、在该模式下、您将主(主) LMK 的 SYSREF 输出作为同步选项提供给次级 LMKCLKin0输入、并将5MHz 输入保持为 CLKin1输入。 这可以为您的时钟架构提供更多的灵活性。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的反馈、

    如果我们 将主 LMK 的 SYSREF 路径作为同步路径连接到 CLKin0、我们是否应该将从 LMK 设置为时钟恢复模式?

    2.  由于主 LMK 处于分配模式,我们是否需要编写同步分频器寄存器来对齐所有时钟输出 ?

    由于硬件限制、从主 LMK (5MHz)到  从 LMK 的 CLKin0的所有输出都通过 SMA 连接器和匹配电缆进行路由、     

    •  这意味着 CLKIN 0/1输入是 CMOS 或双极的。 那么、我们如何将主 LMK 差分 输出转换为可   通过 SMA 连接器馈送至从器件 LMK CLKIN 0/1的单端信号?
    • 该变化对所有 从 LMK 输出的相位噪声和同步有何影响?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 e2e.ti.com/.../4455066

    等待您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    很抱歉耽误你的答复。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization/4186049 #4186049"]

    如果我们 将主 LMK 的 SYSREF 路径作为同步路径连接到 CLKin0、我们是否应该将从 LMK 设置为时钟恢复模式?

    [/报价]

    是的、CLKin0可用于同步输入、如果需要、也可用于 SYSREF 时钟重新计时模式。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization/4186049 #4186049"]2.   由于主 LMK 处于分配模式,我们是否需要编写个同步分频器寄存器来对齐所有时钟输出 ?[/quot]

    要对齐主(主) LMK 中的所有分频器输出、您需要使用 SYNC 并将复位所有分频器、进而对齐所有输出。

    SDCLKoutX 使用 SYSREF 频率的常见 SYSREF 分频器、其值为20。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization/4186049 #4186049"]

    由于硬件限制、从主 LMK (5MHz)到  从 LMK 的 CLKin0的所有输出都通过 SMA 连接器和匹配电缆进行路由、     

    •  这意味着 CLKIN 0/1输入是 CMOS 或双极的。 那么、我们如何将主 LMK 差分 输出转换为可   通过 SMA 连接器馈送至从器件 LMK CLKIN 0/1的单端信号?
    • 该变化对所有 从 LMK 输出的相位噪声和同步有何影响?
    [/报价]

    您不需要转换单端信号、可以通过长度匹配的电缆提供差分信号。 如果用作 SYNC、CLKin0需要直流耦合输入。

    当您在嵌套循环双 PLL 模式中将 CLKin1上的输入作为基准进行馈送时、它的相位噪声性能取决于160MHz VCO。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 e2e.ti.com/.../4455066

    感谢您的回答。

    由于硬件限制、我们只能为 clkin0/1提供单端输入、因此我们想知道如何在    主 LMK 上将差分信号转换为单端信号?

    2.假设我们可以为 clkin0/1提供单端时钟、我们是否需要通过从 LMK 板上的平衡-非平衡变压器转换为差分信号?

    我们正在尝试一个实验、将 LMK04828输出(LVPECL 122.88MHz)馈送至 DAC38J92EVM 板的 Clkin1、该输出通过平衡-非平衡变压器转换为单端输出(如图所示)。  所附图像显示了电路板之间的连接
    我们无法锁定 PLL1、但我们能够使用从扩展到 DAC38j92EVM 相同 Clkin1输入的正弦波源进行锁定。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    在提供次级 LMK 之前、您需要确保初级 LMK 输出稳定。 在馈送到次级 LMK 之前、还要检查振幅电平。

    如果您能够共享这两个 LMK 配置文件以查看设置、那将会很棒。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet PAL、

    我们将共享配置文件。

    我们已经检查了振幅电平、它高于600mVpp。

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization/4189483 #4189483"]。 由于硬件限制、我们只能为 clkin0/1提供单端输入、因此我们想知道如何在    主 LMK 上将差分转换为单端输入?

    您能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    [引用 userid="513399" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1124031/lmk04828-multi-boards-lmk-clkout-synchronization/4196376 #4196376"]我们已检查振幅级别,高于600mVpp。

    使用所示的测量振幅、您可以 继续使用 CLKin1的单端输入来锁定 PLL。

    如上所述、如果您要使用 CLKin0输入到次级 LMK 进行同步、它应该是差分直流耦合输入。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请验证以下用于多板 LMK 同步的时钟方案、

    由于硬件限制、如前所述、我们将对从器件/次级 LMK 使用单端输入。 请验证用于将差分时钟转换为单端时钟的时钟电路。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 /团队、

    等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshminarayana、

    在 真正的 ZDM 条件下使用次级 LMKs 时、您应该从这些器件获取同相时钟、而无需外部同步。  

    但是、对于重新计时的 SYSREF 输入(CLKin0)或 外部同步(对于某些其他配置)、CLKin0/SYNC 输入应该是直流耦合、这需要在您的电路中进行修改并保持所需的峰间振幅。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal