Other Parts Discussed in Thread: CDC5801A, LMK00306, LMK04906
主题中讨论的其他器件: LMK00306、 LMK04906
你(们)好
我们计划使用采用 X4配置的 CDC5801A 时钟乘法器。
LVDS 输出将用于驱动缓冲器 LMK00306。
缓冲器是否会在 CDC5801A 输出端具有100欧姆端接电阻的情况下支持 LVDS 输入?
还有没有任何软件可以仿真时钟乘法器和缓冲器的性能?
谢谢、
Sutej Torvi。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CDC5801A, LMK00306, LMK04906
你(们)好
我们计划使用采用 X4配置的 CDC5801A 时钟乘法器。
LVDS 输出将用于驱动缓冲器 LMK00306。
缓冲器是否会在 CDC5801A 输出端具有100欧姆端接电阻的情况下支持 LVDS 输入?
还有没有任何软件可以仿真时钟乘法器和缓冲器的性能?
谢谢、
Sutej Torvi。
您好、Sutej、
[引用 userid="396772" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022972/cdc5801a-cdc5801a/3782418 #3782418"]如果通过交流/直流耦合为 LMK00306的单端输入提供 LVCMOS 输出、则该输入电平应该可以在没有任何衰减的情况下正常使用?如果 VID 低于1.3V、则应该可以在 LMK00306处输入。 但 LVCMOS 具有更高的范围、这会影响性能。
遗憾的是、我们没有这样的时钟乘法器。 但我会惊讶地使用 CDC5801A、它的抖动约为2.1ps、然后使用 LMK00306来实现多个缓冲输出
我建议使用抖动清除器(LMK04906)、该器件可生成具有低抖动性能的多个所需频率。
请看一下。
此致、
Ajeet Pal