This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC5801A:CDC5801A

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC5801A, LMK00306, LMK04906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022972/cdc5801a-cdc5801a

器件型号:CDC5801A
主题中讨论的其他器件: LMK00306LMK04906

你(们)好

我们计划使用采用 X4配置的 CDC5801A 时钟乘法器。

LVDS 输出将用于驱动缓冲器 LMK00306。

缓冲器是否会在 CDC5801A 输出端具有100欧姆端接电阻的情况下支持 LVDS 输入?

还有没有任何软件可以仿真时钟乘法器和缓冲器的性能?

谢谢、

Sutej Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    LMK00306支持包括 LVDS 在内的通用输入、所需的输入摆幅从0.15V p-p 开始  

    它可以接受来自 CDC5801A 的 LVDS 输入。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    谢谢你。 还有以下一些问题。

    根据 CDC5801A 的数据表、输出摆幅为1.7V 至2.9V。

    这也是 LVDS 输出的输出摆幅吗?

    LMK00306的输入端需要100欧姆端接?

    如果输出摆幅符合数据表的要求、那么我们是否需要从 CDC5801A 的输出进行交流耦合或直流耦合就足够了?

    谢谢、

    Sutej Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    所有可用缓冲器的 VID 范围高达1.3V、这不符合 CDC5801A 的输出范围。

    您可能需要使用变压器或基于运算放大器的衰减器进行某种电平转换、以满足缓冲器要求。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ajeet。

    感谢您的确认和建议。

    如果通过交流/直流耦合将 LVCMOS 输出提供给 LMK00306的单端输入、该输入电平应该可以使用而不会出现任何衰减?

    或者、您能不能建议使用其他一些具有类似规格的时钟乘法器、这些时钟乘法器可以与 LMK00306集成而无需任何电平转换?

    谢谢、

    Sute Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、  

    输入频率规格为40MHz 至50MHz。 我们需要4X 配置时钟乘法器。

    谢谢、

    Sutej Torvi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutej、

    [引用 userid="396772" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022972/cdc5801a-cdc5801a/3782418 #3782418"]如果通过交流/直流耦合为 LMK00306的单端输入提供 LVCMOS 输出、则该输入电平应该可以在没有任何衰减的情况下正常使用?

    如果 VID 低于1.3V、则应该可以在 LMK00306处输入。 但 LVCMOS 具有更高的范围、这会影响性能。

    遗憾的是、我们没有这样的时钟乘法器。 但我会惊讶地使用 CDC5801A、它的抖动约为2.1ps、然后使用 LMK00306来实现多个缓冲输出

    我建议使用抖动清除器(LMK04906)、该器件可生成具有低抖动性能的多个所需频率。

    请看一下。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ajeet。

    确保检查 LMK04906时钟倍频器。

    谢谢你。

    Sutej Torvi。