This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:组 A 和组 B 之间相同时钟频率的同步和偏斜。不同分频器但相同组之间的输出偏斜

Guru**** 2753795 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021841/lmk01801-sync-and-skew-of-the-same-clock-frequency-between-bank-a-and-bank-b-output-skew-between-different-divider-but-same-bank

器件型号:LMK01801
主题中讨论的其他器件:LMK61E2

德州仪器支持部的上午/下午好。

感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持。

我已经阅读 了 https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/410251/lmk01801-sync-timing 

因此、我知道频率小于原始时钟(2倍或更多)的时钟 存在相位不确定性、除非时钟来自同一分频器

以下是设置:

  • UWire 控制和 SYNC0=SYNC1
  • Clkin0和 Clkin1均为200MHz 且同步(它们源自可编程 LMK61E2、通过德州仪器(TI) LVPECL 或 LVDS 缓冲 器 CDCLVP2102RGTR 或 CDCLVD2102RGTT)

我希望:

  • LVDS Clokc Banka 未分频 CLKout0、  CLKout1、 CLKout2、 CLKout3与最小内部偏斜3ps (PAG 10)同相
  • LVDS Clokc Banka 除以4  CLKout4、  CLKout5、 CLKout6、 CLKout7与最小内部偏斜 3ps (PAG 10)、偏斜与上述值同相  
  •  LVDS Clokc Banka 未分频与 VDS Clokc Banka 除以4约400ps 之间的偏差(50MHz https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859944/lmk01801-output-skew-between-different-divider 的值为真 ,但我不知道在其他情况下是否为真)
  • CLKout8 CMOS 将与 CLKout1处于临时相位关系、它将与 Clokout4的相位不同。
  • CLKout12 CMOS 将与 CLKout0具有确定性关系(pahse 0)、因为 SYNC0=SYNC1、Clkin0和 Clkin1具有相同的同步频率(我是不是错?)
  • 我需要估算 CLKout12和 CLKout0之间的偏斜。 如果超过 250ps、我无法使用此解决方案。
  • 我还需要估算 CLKout8至 CLKout4的偏移、但需要考虑的问题远不那么严格

感谢您抽出宝贵的时间、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德州仪器支持部的上午/下午好。

    感谢您抽出宝贵的时间为您提供支持。

     CLKout8和 CLKout12也可以是 LVDS (FPGA 方面的问题更多、但没有比这更好)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    1)  LVDS Clokc Banka 未分频与 VDS Clokc Banka 除以4约400ps 之间的偏差(50MHz https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/859944/lmk01801-output-skew-between-different-divider 的值为真 ,但我不知道在其他情况下是否为真)

    • 我将查看数据库并告知您。

    2) 2) CLKout12 CMOS 将与 CLKout0具有确定性关系(pahse 0)、因为 SYNC0=SYNC1、Clkin0和 Clkin1具有相同的同步频率(我是错吗?)

    • 假设 SYNC0=SYNC1且 CLKin0=CLKIN1、CLKout12和 CLKout0将具有相位0或180。 有关 更多详细信息、请参阅此 e2e 博文。

    3) 3)我需要估算 CLKout12和 CLKout0之间的偏斜。 如果超过 250ps、我无法使用此解决方案。

    • 与答案1相同)。

    4) 4)我还需要估算 CLKout8至 CLKout4的偏移、但需要考虑的问题远不那么严格。

    • 与答案1相同)。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上/下午好 、Jennifer

    感谢您的快速回答。

    您的第2点意味着我无法使用此解决方案。

    我必须传递到具有3个 IC 的解决方案(时钟+缓冲器和除法器+ 2组缓冲器 IC);我想避免使用它是因为面积和成本原因、但我再也不能这样做了。

    如果可能的话、如果我需要将 IC 用于其他项目、我仍然希望获得其他问题的答案。  

    如果不可能、非常感谢您提供快速答案。

    非常感谢你能抽出时间

    此致、

    塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    我已经检查过旧的数据库、遗憾的是、没有关于银行间偏差的记录。  仅进行了相同的组测试。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jennifer、

    无论如何、非常感谢您花时间回答之前的问题。

    再次感谢。

    此致、

    塞尔吉奥