This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:参考设计电路板尺寸

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022368/lmx2594evm-reference-pro-board-dimensions

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

您好!

我们希望使用 LMX2594评估板并保持参考设计板的连接。 我们希望在我们的应用中将这两个板放在一起。 请提供参考专业板的机械尺寸。 不在 LMX2594 EVB 用户指南中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunaina、

    请找到随附的光绘文件。 这应提供 PCB 的机械尺寸以及安装孔的放置方式。

    e2e.ti.com/.../SV601349A-Gerber-and-Project-Outputs.zip

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Derek 提供光绘文件。 如果该设计在此处、请共享该设计的3D 文件。 实际上、我们希望将 LMX 和该板放在一起、以便易于携带。 这就是我们需要光绘中的机械尺寸的原因。 但3D 文件将是一个添加的帮助。

    此致

    Sunaina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunaina、

    我设法将电路板导出为一个步进文件、希望这足以满足您的需求。 我手动 将尼龙支脚从安装孔中拉出、但我不确定如何使用 PCB 工具生成没有支脚的 PCB、因为我们的组件将穿孔连接到支脚。 希望它们在侧面的位置不会造成太大的破坏、否则您可以找到删除这些卷的方法。

    e2e.ti.com/.../SV601349A_5F00_nofeet.step

    此致、

    Derek Payne