请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594
您好!
我们希望使用 LMX2594评估板并保持参考设计板的连接。 我们希望在我们的应用中将这两个板放在一起。 请提供参考专业板的机械尺寸。 不在 LMX2594 EVB 用户指南中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们希望使用 LMX2594评估板并保持参考设计板的连接。 我们希望在我们的应用中将这两个板放在一起。 请提供参考专业板的机械尺寸。 不在 LMX2594 EVB 用户指南中。
您好、Sunaina、
请找到随附的光绘文件。 这应提供 PCB 的机械尺寸以及安装孔的放置方式。
e2e.ti.com/.../SV601349A-Gerber-and-Project-Outputs.zip
此致、
Derek Payne
Sunaina、
我设法将电路板导出为一个步进文件、希望这足以满足您的需求。 我手动 将尼龙支脚从安装孔中拉出、但我不确定如何使用 PCB 工具生成没有支脚的 PCB、因为我们的组件将穿孔连接到支脚。 希望它们在侧面的位置不会造成太大的破坏、否则您可以找到删除这些卷的方法。
e2e.ti.com/.../SV601349A_5F00_nofeet.step
此致、
Derek Payne