This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:VCO0和 VCO1的输出频率范围

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1022238/lmk04832-sp-the-output-frequency-range-of-vco0-and-vco1

器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP

你(们)好

您能否分辨 出 VCO0和 VCO1的输出频率范围?

数据表中提到了 VCO0的最小值和 VCO1的最大值。 客户不确定何时使用 VCO0和 VCO1。

此致、

北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    LMK04832-SP 数据表第一页显示了 VCO 频率范围、即 VCO0:2440至2600MHz 和 VCO1:2945至3255MHz

    根据所需的工作频率范围、客户可以使用选择 VCO。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    谢谢

    是否有任何方法将 VCO 输出频率设置为2601MHz~2944MHz?

    此致、

    北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    对于内部 VCO、所需的频率是不可能的。 但对于内部 VCO 以外的频率、它可以在两种不同的配置中使用。

    在外部 VCO 模式下使用 LMK04832-SP、这需要具有首选频率范围的外部 VCO 并生成输出。

    它还可以在分配模式下使用、在该模式下、它们可以通过其他 PLL (例如 LMX2615-SP)生成所需的频率、并在分配模式下使用 LMK04832-SP。

    此致、

    Ajeet Pal