请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04832-SP 主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP
你(们)好
您能否分辨 出 VCO0和 VCO1的输出频率范围?
数据表中提到了 VCO0的最小值和 VCO1的最大值。 客户不确定何时使用 VCO0和 VCO1。
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
您能否分辨 出 VCO0和 VCO1的输出频率范围?
数据表中提到了 VCO0的最小值和 VCO1的最大值。 客户不确定何时使用 VCO0和 VCO1。
此致、
北井高桥
你好、Noriyuki、
对于内部 VCO、所需的频率是不可能的。 但对于内部 VCO 以外的频率、它可以在两种不同的配置中使用。
在外部 VCO 模式下使用 LMK04832-SP、这需要具有首选频率范围的外部 VCO 并生成输出。
它还可以在分配模式下使用、在该模式下、它们可以通过其他 PLL (例如 LMX2615-SP)生成所需的频率、并在分配模式下使用 LMK04832-SP。
此致、
Ajeet Pal