This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:如何配置 LMK05028、使其在最初从 XO 输入生成644.53125MHz 时钟、然后在 IN1输入可用后切换到 IN1?

Guru**** 2814895 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1019024/lmk05028-how-to-configure-the-lmk05028-so-that-it-generates-644-53125mhz-clock-from-xo-input-initially-and-then-once-the-in1-input-is-available-it-switches-to-in1

器件型号:LMK05028

大家好、

我正在使用 Intel S10 SX SoC 开发套件。 我正在尝试实现 IEEE 1588 PTP V2。 板上安装了 LMK05028芯片。  LMK05028的 XO 输入由板载振荡器的48MHz 时钟驱动。 TCX0_IN 不由任何时钟驱动。 IN1由来自 FPGA 的 MAC 恢复时钟(390.625MHz)驱动。 所有其他时钟输入不由任何时钟驱动。 我想在 OUT5生成390.625MHz 时钟、在 OUT7生成644.53125MHz 时钟。 OUT5和 OUT7连接到 FPGA。 OUT7时钟是 FPGA 内部 MAC 的参考时钟。 我的问题是、IN1最初不会有时钟、因为我们没有从 LMK05028获取644.53125MHz 参考时钟。 那么、如何配置 LMK05028、使其在最初从 XO 输入生成644.53125MHz 时钟、然后在 IN1输入可用后切换到 IN1?

谢谢、

马斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    那么、让我重复这些信息、以确保我理解正确:

    • 2环路模式 REF / XO
    • XO:48MHz
    • IN1:390.625MHz (从 FPGA 恢复)
    • OUT5:390.625MHz,OUT7:644.53125MHz,两个都连接到 FPGA

    LMK05028被设计成在 APLL 锁定到 XO 时立即启动和运行输出。 请注意、您可以更改此设置并使 DPLL 锁定的输出静音、因此在 DPLL 锁定之前、输出将处于静音状态。

    在您的情况下、您希望在 APLL 锁定到 XO 后立即输出、这是正常操作。 因此、当 APLL 锁定 Out5和 out7时、将输出相应的配置频率。 然后、当390.625MHz 被馈入 IN1时 、DPLL 将锁定并且输出将跟踪。

    请注意 、我不确定 您的两个输出是否计划使用相同的 DPLL/APLL 环路-因为在这种情况下、一旦 DPLL 锁定或完成锁定过程 、您将看到 连接到的输出的相移和频率偏移/调整 DPLL。 如果 OUT7已连接、但 OUT7是(通过 FPGA)提供输入的电源、则 可能会遇到问题。 您 可以具有来自不同 APLL/DPLL 环路的 OUTA、并且只将 IN1分配给 DPLL1 (反之亦然)。

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    为了解决您在上一段中提到的问题、AM 计划在 FPGA 内的 PLL 锁定到 OUT7 644.53125MHz 时钟后在 FPGA 内进行重校准。

    谢谢、

    马斯塔法五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musthafa、您好!

    明白。

    关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Amin