大家好、
我正在使用 Intel S10 SX SoC 开发套件。 我正在尝试实现 IEEE 1588 PTP V2。 板上安装了 LMK05028芯片。 LMK05028的 XO 输入由板载振荡器的48MHz 时钟驱动。 TCX0_IN 不由任何时钟驱动。 IN1由来自 FPGA 的 MAC 恢复时钟(390.625MHz)驱动。 所有其他时钟输入不由任何时钟驱动。 我想在 OUT5生成390.625MHz 时钟、在 OUT7生成644.53125MHz 时钟。 OUT5和 OUT7连接到 FPGA。 OUT7时钟是 FPGA 内部 MAC 的参考时钟。 我的问题是、IN1最初不会有时钟、因为我们没有从 LMK05028获取644.53125MHz 参考时钟。 那么、如何配置 LMK05028、使其在最初从 XO 输入生成644.53125MHz 时钟、然后在 IN1输入可用后切换到 IN1?
谢谢、
马斯塔法