This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐

Guru**** 2931650 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMK05028, CDCE813-Q1, LMK04828-EP, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015981/product-recommendation

主题中讨论的其他器件:LMK04832LMK05028CDCE813-Q1LMK04828-EPLMK04828

你(们)好

我需要一个时钟发生器、并要求如下所示:

来自 A2B 或以太网等网络的时钟需要去抖动、然后 DSP 将该时钟用于音频输入和输出到其他模块。 当网络时钟不稳定或消失时、它将自动切换到本地时钟。 请帮助我研究如何实现它、以及我们现在是否有 IC 可以实现它。 非常感谢! (左侧的时钟是本地24.576Mhz 时钟和网络24.576Mhz 网络时钟)、看起来像是时钟开关/选择功能。 如果没有 IC 可以实现此功能、我们是否有有关此应用场景的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    对于上述应用、 您需要一个器件、该器件可用作抖动清除器和具有多个输入选项的 PLL 合成器。

    我建议使用 LMK04832、它  能够获取多个输入并生成您所需的频率。

    如果您对 DPLL 感兴趣、 我 建议也将 LMK05028用于此应用。

    此致、

    Ajeet Pal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    我们是否有汽车级器件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    对于汽车应用、我只能看到 CDCE813-Q1器件、但它没有多个输入选项。 因此、它可能需要外部多路复用器/开关来选择输入时钟。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ajeet

    感谢您的确认。 我想知道汽车解决方案、因为我看到了以下解决方案:

    e2e.ti.com/.../scaa088.pdf

    因此、我想问我们是否有用于此类解决 方案的汽车器件、因为我们需要时钟进行切换、并需要一些响应时间让 DSP 等待、感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    然后、我可以向您推荐 LMK04828-EP、EP 版本的 LMK04828、它可能支持您的应用。

    如果尚未使用时钟树架构工具、则可以尝试使用时钟树架构工具满足您的时钟要求。  

    webench.ti.com/.../

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ajeet

    那么、我们没有这样的汽车解决方案吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    为了涵盖抖动清除器以及汽车应用的多个输入、LMK04828-EP 只有一个我可以建议的选项。

    此致、

    Ajeet Pal