你(们)好
我需要一个时钟发生器、并要求如下所示:
来自 A2B 或以太网等网络的时钟需要去抖动、然后 DSP 将该时钟用于音频输入和输出到其他模块。 当网络时钟不稳定或消失时、它将自动切换到本地时钟。 请帮助我研究如何实现它、以及我们现在是否有 IC 可以实现它。 非常感谢! (左侧的时钟是本地24.576Mhz 时钟和网络24.576Mhz 网络时钟)、看起来像是时钟开关/选择功能。 如果没有 IC 可以实现此功能、我们是否有有关此应用场景的解决方案?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我需要一个时钟发生器、并要求如下所示:
来自 A2B 或以太网等网络的时钟需要去抖动、然后 DSP 将该时钟用于音频输入和输出到其他模块。 当网络时钟不稳定或消失时、它将自动切换到本地时钟。 请帮助我研究如何实现它、以及我们现在是否有 IC 可以实现它。 非常感谢! (左侧的时钟是本地24.576Mhz 时钟和网络24.576Mhz 网络时钟)、看起来像是时钟开关/选择功能。 如果没有 IC 可以实现此功能、我们是否有有关此应用场景的解决方案?

你(们)好、Ajeet
感谢您的确认。 我想知道汽车解决方案、因为我看到了以下解决方案:
因此、我想问我们是否有用于此类解决 方案的汽车器件、因为我们需要时钟进行切换、并需要一些响应时间让 DSP 等待、感谢您的建议。
您好、Zirui、
然后、我可以向您推荐 LMK04828-EP、EP 版本的 LMK04828、它可能支持您的应用。
如果尚未使用时钟树架构工具、则可以尝试使用时钟树架构工具满足您的时钟要求。
此致、
Ajeet Pal