请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 只要 OSCIn 频率小于或等于100MHz、在 OSCIN 上使用前置和后置 R 分频器是否有任何限制? 它对设计的同步类别是否有任何影响? 例如,使用100MHz OSCIn 频率,然后使用分频器将25MHz 用作 FPD,输出频率为375MHz (N 为75,分频器为4,因为它是同步模式),如果我仍在类别1中, 需要同步模式、但无需脉冲/软件?