This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用带有 SYNC 的前置和后置 R 分频器

Guru**** 2541020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1016549/lmx2594-use-of-pre-and-post-r-divider-with-sync

器件型号:LMX2594

只要 OSCIn 频率小于或等于100MHz、在 OSCIN 上使用前置和后置 R 分频器是否有任何限制?  它对设计的同步类别是否有任何影响?  例如,使用100MHz OSCIn 频率,然后使用分频器将25MHz 用作 FPD,输出频率为375MHz (N 为75,分频器为4,因为它是同步模式),如果我仍在类别1中, 需要同步模式、但无需脉冲/软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    从数据表图27的流程图中可以看出、同步类别 不依赖于 FPD。  

    在这种情况下、输出频率不是 OSCin 频率的整数倍、因此它是 Cat. 3同步  

    您可以使用 TICS Pro 确定同步类别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、即使 VCO 的基波输出是 Fosc 的倍数、它是3类呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    是的、这是可能的、因为我们关心的是输出频率而不是 VCO 频率。