This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318EVM:如何使用 TICS Pro 将 EVM 上的 LMK05318设置为300MHz 和400MHz

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1015232/lmk05318evm-how-to-set-lmk05318-on-the-evm-to-300mhz-and-400mhz-with-tics-pro

器件型号:LMK05318EVM

我是第一次使用该器件、我们的应用需要300MHz 或400MHz 的输出。  使用 TICS Pro 软件、我可以在默认设置下将默认156.25MHz 重新编程到100MHz 或200MHz。  执行此操作时、我将所有8个输出通道更改为目标频率、点击"计算频率计划"、然后得到100MHz 和200MHz 情况下所需的值。  当我对300MHz 和400MHz 尝试相同的方法时、我会在点击"计算频率计划"按钮后看到实际频率为0。  请有人解释如何实现这些所需的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息。  我弄错了。  我可以设置100MHz、但不能设置200、300或400。  我还可以设置156250000默认配置的倍数:

    100MHz 正常、实际频率为100MHz:

    200MHz 给出了实际频率的0:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aldo、

    PLL1使用以2.5GHz 运行的 BAW。  您必须具有与输出频率相比为2.5GHz 的整数分频比、因此可以使用156.25MHz 或100MHz 等频率。 156.25MHz 除以16、100MHz 除以25。

    与2.5GHz 的非整数除法关系必须来自 PLL2、根据 您的输入、PLL2将锁定在5.5GHz 至6.25GHz 之间的 VCO、以生成所需的输出频率。 要更改为 PLL2、只需从 PLL 选择下拉菜单中输入频率的位置旁边选择 PLL2。

    谢谢、此致、

    Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Armin!  很不错  感谢您的解释。