器件型号:LMK05318EVM
我是第一次使用该器件、我们的应用需要300MHz 或400MHz 的输出。 使用 TICS Pro 软件、我可以在默认设置下将默认156.25MHz 重新编程到100MHz 或200MHz。 执行此操作时、我将所有8个输出通道更改为目标频率、点击"计算频率计划"、然后得到100MHz 和200MHz 情况下所需的值。 当我对300MHz 和400MHz 尝试相同的方法时、我会在点击"计算频率计划"按钮后看到实际频率为0。 请有人解释如何实现这些所需的频率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:LMK05318EVM
我是第一次使用该器件、我们的应用需要300MHz 或400MHz 的输出。 使用 TICS Pro 软件、我可以在默认设置下将默认156.25MHz 重新编程到100MHz 或200MHz。 执行此操作时、我将所有8个输出通道更改为目标频率、点击"计算频率计划"、然后得到100MHz 和200MHz 情况下所需的值。 当我对300MHz 和400MHz 尝试相同的方法时、我会在点击"计算频率计划"按钮后看到实际频率为0。 请有人解释如何实现这些所需的频率。
您好、Aldo、
PLL1使用以2.5GHz 运行的 BAW。 您必须具有与输出频率相比为2.5GHz 的整数分频比、因此可以使用156.25MHz 或100MHz 等频率。 156.25MHz 除以16、100MHz 除以25。
与2.5GHz 的非整数除法关系必须来自 PLL2、根据 您的输入、PLL2将锁定在5.5GHz 至6.25GHz 之间的 VCO、以生成所需的输出频率。 要更改为 PLL2、只需从 PLL 选择下拉菜单中输入频率的位置旁边选择 PLL2。
谢谢、此致、
Amin