This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:LMK05318B 输出需要25ppm 漂移

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1134914/lmk05318b-lmk05318b-output-need-25ppm-drift

器件型号:LMK05318B

大家好、

我的客户正在使用 LMK05318B、输出需要+25ppm 漂移。  

CH0~2:156.25MHz、LVDS => 156.254131MHz

通道3、6:关闭

通道4:25MHz、CMOS +25ppm => 25.000625MHz

通道5:156.25MHz、LVPECL  =>  156.254131MHz

CH7:156.25MHz、CMOS =>  156.254131MHz

我已修改下面的 TCS 文件、您是否能帮助确认以下配置? 谢谢。  

 e2e.ti.com/.../05318B_5F00_Frequency_5F00_091622.tcs

谢谢、此致

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    1. TICS 文件与上面列出的输出不匹配。 客户想要156.2539 MHz 还是156.254131 MHz? 此外、在配置中禁用 CH6。
    2. 如果我查看共享的驱动程序文件、我已经进行了一些调整:
      1. 应在相邻通道上放置相同的频率、以避免与其他输出频率耦合。
      2. 输出来自具有更好抖动性能的 BAW VCO (PLL1)。
      3. e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318B-output-need-25ppm-drift_5F00_Sept-20-2022.tcs

    此致、

    Jennifer