Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK05318B 大家好、
我的客户正在使用 LMK05318B、输出需要+25ppm 漂移。
CH0~2:156.25MHz、LVDS => 156.254131MHz
通道3、6:关闭
通道4:25MHz、CMOS +25ppm => 25.000625MHz
通道5:156.25MHz、LVPECL => 156.254131MHz
CH7:156.25MHz、CMOS => 156.254131MHz
我已修改下面的 TCS 文件、您是否能帮助确认以下配置? 谢谢。
e2e.ti.com/.../05318B_5F00_Frequency_5F00_091622.tcs
谢谢、此致
周德熙