This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:点击电压振幅

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135713/lmx2571-click-voltage-amplitude

器件型号:LMX2571

您好、E2E、

我们的客户正在评估其工程板上的 LMX2571。 LMX2571在单端输入下无法接收到2.4Vp-p 的时钟信号。
TI 是否能够对此进行解释?
压摆率是否相关?

此致、
ACGUY


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您是否意味着它无法使用2.4Vpp 输入参考时钟锁定? 它是否在其他输入信号强度下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢你的答复。
    是的。 该器件在振幅为2.4V 的时钟下未锁定。 该器件在时钟振幅为2.8V 时工作正常。

    输入时钟波形看起来像正弦波。
    我认为、该器件需要一个完美的方波来支持单端输入时钟。
    基准时钟的压摆率是否没有最小值?

    E2E 将暂时关闭进行维护。
    我将向您发送朋友请求、并在申请表中输入我的电子邮件地址。 请通过电子邮件让我进行 QA。
    我通过电子邮件发送捕获的时钟波形。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我们继续通过邮件发送。