Other Parts Discussed in Thread: LMX2571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2571 您好、E2E、
我们的客户正在评估其工程板上的 LMX2571。 LMX2571在单端输入下无法接收到2.4Vp-p 的时钟信号。
TI 是否能够对此进行解释?
压摆率是否相关?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Noel、您好!
感谢你的答复。
是的。 该器件在振幅为2.4V 的时钟下未锁定。 该器件在时钟振幅为2.8V 时工作正常。
输入时钟波形看起来像正弦波。
我认为、该器件需要一个完美的方波来支持单端输入时钟。
基准时钟的压摆率是否没有最小值?
E2E 将暂时关闭进行维护。
我将向您发送朋友请求、并在申请表中输入我的电子邮件地址。 请通过电子邮件让我进行 QA。
我通过电子邮件发送捕获的时钟波形。
此致、
ACGUY