This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:当从 GPS 接收器应用1pps 作为基准输入时如何配置寄存器。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137811/lmk05318b-how-to-configure-registers-when-applying-1pps-from-gps-receiver-as-reference-input

器件型号:LMK05318B

您好!

我正在使用 LMK05318B EVM 进行测试、以使 10MHz 时钟与来自 GPS 接收器的1pps 同步。 但 PRIREF_VALSTAT 为低电平(未选中)。

您能否查看我的配置并提供您的 TCS 文件?

我将 R46寄存器更改为0x002E88、以将 PRIREF 输入类型更改为 CMOS。

我在  EVK 中使用了 TCXO (12.8MHz /1ppm)、而不是48.0048晶振。 此外、还组装了 R105、R102电阻 器、  并移除了 R106、R103。  

STC53K33R38-12.800MT

我的 TICS Pro 配置如下。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung-Gon:

    配置向导后、您是否可以确认您已单击"运行脚本"? 请注意、运行脚本需要 MATLAB Runtime R2015b (可在此处下载)。  

    脚本运行完成后、请执行软重置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    已安装 MATLAB Runtime R2015b。 我已经运行它。

    写入寄存器后、我还单击了软复位。 PRI_REF_VALSTAT 仍然为低电平。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 我可以 在一周结束前提供.TCS 配置。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 我将等待您的.TCS 配置。