This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:电池电源电压为"运行"和"切换"

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1137231/bq32002-battery-supply-voltage-at-operating-and-switchover

器件型号:BQ32002

您好!

     两个问题:  

  Q1: "运行"和"切换"时的 Vback 是什么意思? 如果 Vback <1.4V、BQ32002将关闭、并且不会有任何时间计数、对吧?

Q2:"Switchove"处的 Vback 与图4中列出的 Vback 之间有什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    在  VCC 降至 Vref 以下后、BQ32002处于"切换"模式的时间很短、并且在完全由备用电源供电后处于"运行"模式。  为了确保切换序列正确发生、Vback 应 大于 Vref (1.8V)并留有一定的裕度、 这就是数据表最低要求为2V 的原因。 如果 BQ32002使用备用电源时 Vback < 1.4V (实质上、如果 Vback 和 VCC 都小于1.4V)、则器件将关断。  

    图4中的图直观地显示 了导致使用 VCC 或 Vback 的条件、如第7.3.2节所述。 总之、如果 VCC > Vback 或 VCC > Vref、则将使用 VCC 为器件供电、如果 VCC < Vref < Vback、则将使用 Vback。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Connor

        请检查下面我的理解是否正确。

        完成"切换"转换后、备用电源(例如电池) 将为 BQ32002供电。 则备用电源电压将逐渐下降。 在备用电源压降持续期间、BQ32002仍可在"运行"模式下工作 、直至 Vbackup 电压降至1.4V。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    是的、只要备用电源也能在该电压下提供足够的电流、这是正确的。  

    此致、  

    Connor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Connor

       我对1号以上的情况有些困惑。 "为了确保切换序列正确发生、Vback 应 大于 Vref (1.8V)并留有一定的裕度、这就是数据表具有2V 最小要求的原因"。 但在#2的图4列表中、切换仍然显示为 Vback < Vref (=1.8)。  这是否意味着即使 Vback < 1.8也仍然执行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    我认为、具体图表旨在显示器件不会切换到 Vback、除非 Vcc 小于 Vback 和 Vref。 在实践中 、建议保持 Vback > 2V  

    此致、  

    Connor