您好!
两个问题:
Q1: "运行"和"切换"时的 Vback 是什么意思? 如果 Vback <1.4V、BQ32002将关闭、并且不会有任何时间计数、对吧?
Q2:"Switchove"处的 Vback 与图4中列出的 Vback 之间有什么关系?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ken、
在 VCC 降至 Vref 以下后、BQ32002处于"切换"模式的时间很短、并且在完全由备用电源供电后处于"运行"模式。 为了确保切换序列正确发生、Vback 应 大于 Vref (1.8V)并留有一定的裕度、 这就是数据表最低要求为2V 的原因。 如果 BQ32002使用备用电源时 Vback < 1.4V (实质上、如果 Vback 和 VCC 都小于1.4V)、则器件将关断。
图4中的图直观地显示 了导致使用 VCC 或 Vback 的条件、如第7.3.2节所述。 总之、如果 VCC > Vback 或 VCC > Vref、则将使用 VCC 为器件供电、如果 VCC < Vref < Vback、则将使用 Vback。
此致、
Connor