This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SE555:在非稳态运行中、计算出的频率和测量的频率不匹配

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029696/se555-in-astable-operation-calculated-frequency-and-measured-frequency-are-not-matching

器件型号:SE555

您好、E2E  

我在非稳态运行中使用 SE555来生成~38kHz 的 PWM 信号。我已经根据  数据表 中给出的公式在8.3.2 A 稳态运行下选择了电阻器 RBRA 和电容器 C。  

附加该数据表公式代码段供您参考。

在计算之后 、我选择了  

RA = 1.1kΩ μ F、RA = 1.3kΩ μ F、C = 10nF

根据计算 、频率 F=38.9kHz、占空比 D=0.64%

我已使用上述 容差为±1%的电阻和容 差为±1%的 C0G 电容以及测得  的频率 F=35.1kHz 和占空比 D=0.64%的电阻测试了电路

附加捕获以供您参考  

后来、我们将无源器件更新为  RA = 1kΩ μ F、RA = 1.2kΩ μ F、C = 10nF

根据计算 、频率 F=42.3kHz、占空比 D=0.65%

我已使用上述 容差为±1%的电阻和容 差为±1%的 C0G 电容以及测得  的频率 F=37.9kHz 和占空比 D=0.64%的电阻测试了电路

附加捕获以供您参考  

在这两种情况下 、我 都看到了~4kHz 的差值、这是测量频率和计算频率的差值超过~10%。 您能帮助我了解一下我为什么会看到这种差异吗?

BR

Chitanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaitanya、

    我有几个问题需要了解我是否可以帮助缩小问题的范围。  

    1) 1)您是否测量了电阻器和电容器?

    2) 2)您是否有可以分享的器件型号?

    应使用 LCR 表在所需频率下使用非常短的电缆测量电容器。 COG/NPO 通常具有良好的容差、但如果可能、最好仔细检查该值。  

    3) 3)您是否考虑了阈值和触发电压电平的容差?

    阈值电压电平可能会有高达6%的变化、触发电压电平可能会有4%的变化。