This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:我的问题是有关 LMX2492斜坡函数:

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1028989/lmx2492-my-question-is-about-the-lmx2492-ramping-functions

器件型号:LMX2492

您好!

你好。 我有一位与 LMX2492合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

在寄存器 R58[1](RAMP_CLK)中、我们可以为斜坡增量选择外部时钟(MOD 总线)。 该时钟是否也用于斜坡状态机? 在这种情况下、所有斜坡触发器是否都将与该时钟同步、因此需要长于斜坡时钟的1或2个周期?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我无法完全理解他们的问题、但简言之、斜坡时钟(内部或外部)用于增加 VCO 频率、因此它决定了斜坡时间。 所有其他逻辑执行、例如输出一个标志信号、我认为它在内部状态机时钟上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    你好。 请查看下面来自我们客户的另一个查询。 非常感谢。

    也许我可以详细阐述一下我的问题。 在我们的系统中、我们希望生成慢速频率斜升、因此需要一个慢速外部斜升时钟。 此外、我们还需要使用外部脉冲触发斜坡启动。 到目前为止、这是有效的、但我们意识到、触发脉冲必须长于(至少)一个斜坡时钟周期。 这是最初问题的来源。
    我还有一些后续问题:
    斜坡时钟是否有任何规格、如占空比要求? 它在上升或下降时钟边沿上递增吗?
    在非斜升操作中、斜升时钟是否可以关闭? 如果是、从斜坡时钟启动到斜坡启动是否存在一些启动延迟? 换言之、我们是否还可以触发斜坡时钟启动、而不是具有相同结果的斜坡启动?

    很抱歉、问题的范围很小、但在系统中、某些其他功能必须与斜坡同步、因此需要准确的时序规格。 非常感谢您花时间观看!

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    外部斜坡时钟的占空比不应影响、因为增量是随着上升沿而发生的。  

    是的、我建议在不处于斜坡操作时关闭斜坡时钟、因为该时钟可能会增加 PLL/VCO 的杂散。 我们没有进行测量、但从斜坡时钟到斜坡启动应该没有(或非常小)延迟、因为这在逻辑中进行处理。 实际上、您可以使用斜坡时钟快速启动斜坡。